Des tests ont été réalisés sur le terrain afin d'assurer l’utilisation des meilleurs produits pour le projet.
Perchée au sommet d’un monticule au cœur du village de Montcuq-en-Quercy-Blanc, une tour-donjon de 24 mètres de haut constitue l’emblème de la commune.
Le mois dernier, la mairie de Montcuq-en-Quercy-Blanc a contacté la filiale CGED de Cahors et la division technique de la région Centre Atlantique Pyrénées afin de remplacer la lampe iodure qui éclairait la tour et de lui « redonner vie ».
La division a mené de nombreuses études pour trouver les solutions d’éclairage LED les plus écoénergétiques. Des tests ont été réalisés sur le terrain afin d'assurer l’utilisation des meilleurs produits pour le projet. Par la suite, l’agence CGED de Cahors a fourni des équipements parmi lesquels des projecteurs ToneKolor, des câbles DMX et d’alimentation, des armoires de commande et bien d'autres encore.
L’équipe a enfin paramétré l’installation avec plusieurs programmes de variation d'intensité lumineuse en vue des différents événements organisés dans la commune : fête nationale, fêtes de village, Téléthon, ou encore dans le cadre du jumelage avec les villages italiens de San Giorgio della Richinveda et Cinigiano.
À propos de CGED
CGED, filiale de Sonepar France, est un acteur majeur de la distribution de matériel électrique avec près de 200 agences en France. L’entreprise compte près de 2 000 collaborateurs et a réalisé en 2017 un CA de 662 M€. Distributeur spécialisé, CGED assure la commercialisation de plus de 600 marques de matériels et équipements.
D ensures the marketing of more than 600 brands of materials and equipment.