Guerin a fait dans un montage vidéo émouvant qui met en scène des collaborateurs d’El Ejido, d’Almería et de Grenade partageant des messages de soutien qu’ils soient sur le terrain ou en télétravail.

COVID-19 : Les collaborateurs de Guerin s’associent pour porter un message de courage
C’est une chose qu’une seule agence publie un message important, c’en est une autre de voir que nombre d’entre elles s’unissent aux quatre coins du pays pour partager un message de solidarité. C’est précisément ce que Guerin a fait dans un montage vidéo émouvant qui met en scène des collaborateurs d’El Ejido, d’Almería et de Grenade partageant des messages de soutien qu’ils soient sur le terrain ou en télétravail.
L’idée est apparue spontanément lors d’un appel vidéo qui avait pour but de redonner le moral à tous les collaborateurs. Toutes les équipes de ces agences ont participé à cette vidéo avec les membres de leurs familles. Nous sommes très heureux d’être témoins de cette initiative positive organisée et mise en œuvre à distance, dans le respect des gestes barrière et des mesures de distanciation sociale.
À la fin de la vidéo, José Luis Almécija, responsable des agences Guerin d’Almería, s’adresse aux collaborateurs : « Nous vous envoyons tous nos encouragements. Nous voyons enfin la lumière au bout du tunnel ». Il ajoute : « Je salue les équipes de Grenade, d’Almería et d’El Ejido pour ces deux mois de travail intense. Elles ont été extraordinaires ! Un grand merci à tous, et plus particulièrement à toute mon équipe ».
À propos de Guerin
Guerin est la première société à rejoindre Sonepar Ibérica en 1896. Leader en Catalogne et en Andalousie, nous possédons 30 agences réparties dans plusieurs communautés et employons plus de 400 collaborateurs. Les stocks de nos entrepôts s’élèvent à plus de 60 000 articles.