Sonepar Italia a partagé un montage vidéo émouvant pour mettre en avant le travail remarquable de ses collaborateurs.

Le 1er mai, jour de la Fête du travail dans de nombreux pays d’Europe, Sonepar Italia a partagé un montage vidéo émouvant pour mettre en avant le travail remarquable de ses collaborateurs. La vidéo se compose d’images de projets réalisés partout dans le pays, de l’extension d’hôpitaux au développement de chantiers de premier plan. La persévérance dont les collaborateurs de Sonepar Italia ont fait preuve durant cette période difficile force l’admiration.
À propos de Sonepar Italia
Sonepar Italia compte 100 agences, cinq centres de distribution et 1 500 collaborateurs. En 2018, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 600 millions d’euros. Fondée en 1988, Sonepar Italia est attaché à trois grandes valeurs : la proximité, l’avenir et être « la Référence ».