Galileo est le système européen de positionnement et de radionavigation par satellite développé par l’Union européenne en collaboration avec l’Agence spatiale européenne.

 

Dimel, une entreprise du groupe Sonepar, a récemment finalisé un projet de distribution de matériel Nexans au Centre de Surveillance de la Sécurité Galileo (Agence du GNSS européen) sur le site de l’Institut Technologique La Marañosa, aux côtés de son client, Jojamar Telecomunicaciones.

Ce projet, réalisé en vue du lancement du nouveau système d’information et de communication de l’Institut, comprend l’installation de 64 000 mètres de câblage structuré avec 6 000 connecteurs RJ45, 120 000 mètres de câble à fibre optique, ainsi que des interface mécaniques, des racks, des panneaux, des stations utilisateur, des technologies de mur vidéo et de visioconférence, et des systèmes téléphoniques.

Galileo est le système européen de positionnement et de radionavigation par satellite développé par l’Union européenne en collaboration avec l’Agence spatiale européenne.

 

À propos de Dimel

Dimel a rejoint Sonepar Ibérica en 2007. Dimel Castilla est un leader du secteur dans la Communauté de Madrid qui s’implante progressivement en Estrémadure. La société dispose de six agences employant 100 collaborateurs, et de plus de 15 000 articles.

Dernières actualités Voir toutes les actualités