Sonepar Italia a fait appel à l’ensemble de ses connaissances approfondies pour nouer un partenariat prometteur avec Green Solution.

Sonepar Italia a fait appel à l’ensemble de ses connaissances approfondies en matière de solutions numériques, d’électricité, d’éclairage et d’énergie renouvelable pour nouer un partenariat prometteur avec Green Solution, une société spécialisée dans l’installation et la maintenance de systèmes électriques et photovoltaïques.
Ensemble, les deux sociétés ont construit à Bologne un système de transport innovant basé sur l'énergie photovoltaïque appelé « People Mover ». Ce monorail qui fonctionne intégralement à l’énergie solaire relie l’aéroport de Bologne à sa gare à une vitesse de 40 km/h, en seulement 7 minutes et 20 secondes.
À propos de Sonepar Italia
Sonepar Italia compte 100 agences, cinq centres de distribution et 1 500 collaborateurs. En 2018, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 600 millions d’euros. Fondée en 1988, Sonepar Italia est attachée à trois grandes valeurs : la proximité, l’avenir et être « la Référence ».