No matter where you are in the world, you can visit Technische Unie's Sustainability Inspiration Center via a virtual tour and stay up to date with the latest sustainable developments!

Où que vous vous trouviez, vous avez la possibilité de visiter virtuellement le Centre d’inspiration dédié au développement durable de Technische Unie et ainsi rester au fait des dernières avancées en la matière.
Numérisé au moyen de caméras 360° et de photographies instantanées, le Centre est restitué dans ses principaux détails. Lors de la visite, parcourez le Centre aux côtés d’un représentant de Technische Unie pour ne rien manquer des dernières innovations mises au point dans le domaine du développement durable – une solution idéale en cette période si particulière.
Cliquez ici pour visiter le Centre dédié au développement durable de Technische Unie et ici pour planifier une visite virtuelle.
A propos de Technische Unie
Technische Unie, premier grossiste de matériel technique des Pays-Bas, ce sont plus de 2 000 employés et un catalogue de 2 millions de produits. La société est fière de proposer des services tels que la livraison de matériel en électrotechnique, éclairage, outillage, plomberie, chauffage et technologies climatiques. Ses clients opèrent de longue date dans les secteurs de l’installation, de la construction, de l’administration gouvernementale et du commerce de détail.