Skip navigation
Accueil Actualités
2021.04.15 Sonepar in India Certified 'Great Place to Work' for the Second Time

Sonepar en Inde a été certifié 'Great Place to Work' pour la deuxième fois

15.04.2021

Obtenir cette certification pour l'entreprise après l'année la plus difficile de l'histoire récente est particulièrement gratifiant.

Sonepar en Inde est fière d'annoncer qu'elle a obtenu pour la deuxième fois la certification «Great Place to Work» du Great Place to Work Institute en Inde. Obtenir cette certification pour l'entreprise après l'année la plus difficile de l'histoire récente est particulièrement gratifiant.

L'équipe de direction de Sonepar en Inde a félicité les associés de l'entreprise pour leur persévérance pendant une période aussi difficile, et l'équipe des ressources humaines dirigée par Seema Ahluwalia pour le rôle central qu'ils ont joué dans la mise en place des meilleures pratiques en matière d'engagement des employés, de gestion des talents et en général. développement organisationnel.


À propos de Sonepar en Inde

Sonepar India est un leader de la distribution B2B de matériel électrique et d'automatisation en Inde composé de près de 500 associés. En 2009, Sonepar a établi sa première opération à Gurgaon, dans le nord de l'Inde, marquant ses débuts sur le marché indien.