Les équipes logistiques de Sonepar en Allemagne intègrent des solutions durables

06.04.2021
warehouse-sonepar-boxes

Since April 2019 a working group in the field of logistics has been continuously working on further developments.

Depuis avril 2019, un groupe de travail réunissant des experts en logistique se consacre sans relâche à la préparation de nouveaux développements. Sa mission : analyser les demandes des clients et rechercher les moyens de se procurer et d’utiliser nos consommables de la manière la plus économique, mais aussi durable, possible.


Les étiquettes

Au vu du nombre croissant de réclamations des clients quant au fait que les étiquettes de commande apposées sur les emballages ne pouvaient être retirées proprement, le centre logistique de Holzwickede a pris la décision d’emballer les produits dans du film étirable, sur lequel sont apposées les étiquettes. Afin de réduire voire d'éviter la consommation de film à l’avenir, le centre procède à des essais avec des étiquettes déjà utilisées dans d’autres centres logistiques en Allemagne. Celles-ci sont dépourvues de colle sur une bande d'un centimètre à gauche, et dotées d'un adhésif plus facile à enlever.


Des cartons de livraison fabriqués à partir de papier 100 % recyclé

Depuis le début du mois de février, de nouveaux cartons de livraison standards sont utilisés en Allemagne : les cartons Trapeze fabriqués à partir de papier recyclé à 100 %. Marqués du logo Sonepar et de notre étiquette écoresponsable, ils peuvent être laissés au client, comme auparavant. Celui-ci les échangera contre un nouveau carton lors de la prochaine livraison.


L’utilisation du plastique

Dans de nombreux locaux, il n’existe à ce jour aucune alternative à l’utilisation de sacs ou de film en plastique. Cependant, nous travaillons sans relâche pour trouver des solutions d’amélioration. En utilisant désormais en Allemagne un film étirable plus fin, nous avons pu réduire notre consommation d'environ 50 %. Ce matériau est utilisé en particulier pour les marchandises sur palettes, tels que les lave-linges, afin de les protéger convenablement lors du transport. L’entreprise a également mis en place très récemment une nouvelle politique concernant l'utilisation des sacs en plastique : depuis le début du mois de mars 2020, elle utilise dans toute l'Allemagne des sacs fabriqués à partir de plastique 100 % recyclé. Seul bémol : le matériau, plutôt opaque, n'a pas toujours été accueilli favorablement. C'est pourquoi de nouveaux sacs ont été introduits début mars 2021, également en matériau 100 % recyclé, mais plus clair cette fois-ci.

Qu'ils soient opaques ou non, la transition vers l'utilisation de ces nouveaux sacs en plastique a permis de réduire les émissions de CO2 de 94 %.


À propos de Sonepar Germany

Présente sur plus de 200 sites en Allemagne, Sonepar Deutschland est le premier grossiste de matériel électrique du pays. Des entrepôts centraux répartis sur l’ensemble du territoire et un centre de distribution dédié aux produits industriels assurent la disponibilité des produits dans les meilleurs délais.