Skip navigation
Accueil Actualités
02.02.2023 Elektroskandia Gothia Photo

Elektroskandia Sverige devient le nouveau partenaire officiel du plus grand tournoi de football pour jeunes au monde

07.02.2023

Depuis cette année, le grossiste en matériel électrique Elektroskandia Sverige est devenu un partenaire officiel de la Gothia Cup, un partenariat fondé sur des valeurs communes et un engagement fort envers la société. 

Depuis sa création en 1975, la Gothia Cup est devenue la plus grande et la plus internationale des coupes de football pour jeunes au monde. Chaque année, environ 1700 équipes de 80 nations y participent et jouent 4500 matchs sur 110 terrains. 

Anders Nordlöw, président d'Elektroskandia Sverige, explique le contexte de ce partenariat : « Nous voulons être visibles dans un contexte public et contribuer activement à quelque chose qui est différent de notre activité, mais qui se concentre toujours sur les valeurs que nous défendons en tant qu'entreprise. » Il poursuit : « La collaboration avec Gothia Cup nous convient parfaitement. Il s'agit d'une marque forte à la portée étendue, qui travaille avec les jeunes, qui sont notre avenir, et qui partage notre approche de quatre des objectifs mondiaux : santé et bien-être, égalité des sexes, réduction des inégalités et lutte contre le changement climatique. Nous considérons ce partenariat comme faisant partie de notre travail sur le développement durable, un domaine dans lequel Elektroskandia est à l'avant-garde. » 

Thomas Anderson, directeur des ventes de la Gothia Cup, ajoute : « Nous sommes très fiers de notre partenariat avec Elektroskandia, un partenariat qui se concentre essentiellement sur le travail de durabilité du tournoi. Dans ce domaine, il est crucial d'avoir des partenaires crédibles comme Elektroskandia, qui souhaitent réellement s'impliquer dans le développement de ce travail avec nous, afin qu'ensemble nous puissions offrir à nos générations futures une société durable. » 

L'ambition d'Elektroskandia est une collaboration à long terme dans laquelle elle impliquera toute son organisation avec des activités au niveau central et local dans toutes les régions de Suède. 

Kjell Roman, responsable de la communication marketing d'Elektroskandia, explique : « Nous nous réjouissons vraiment du partenariat avec Gothia Cup et de la capacité du tournoi à mobiliser de très nombreuses personnes tout en donnant à Elektroskandia l'occasion de contribuer positivement à la société dans laquelle nous opérons. »